This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:适用于 ADS1298和 ADS1298R 的 Linux 器件驱动程序

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R, SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347414/ads1298ecgfe-pdk-linux-device-drivers-for-ads1298-and-ads1298r

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298ADS1298RSK-AM62

我们拥有 SK-AM62评估板、目前正在努力将其与 ECG 模拟前端 ADS1298、ADS1298R 连接。

您能帮助我们找到配置这些模拟前端评估板所需的 AM62的 Linux 器件驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinu:

    遗憾的是、我们没有用于 ADS1298和 ADS1298R 以及 AFE 评估板的 Linux 驱动程序。