This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:与原理图相关的问题

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, DAC8760, DAC8760EMC-EVM, TIPD119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345894/dac8760-questions-regarding-schematic

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件:OPA192、、、 TIPD119

大家好、我有一些问题、能不能帮我?

1.未使用的 HART-IN
我必须通过一个22nF 电容器将 HART-IN 引脚连接到 GND、还是可以将其保持悬空状态?

DAC 是否仅支持 SPI 模式0?

3.闩锁
我可以将此引脚(/CS)连接到 GND 吗?

4.CMP 电容器
您是否建议在 VOUT 和 CMP 引脚之间连接一个电容器(例如1nF)?

DVDD 和 DVDD-EN
我使用一个3.3V 微控制器。 是否可以在不连接外部3.3V 电源的情况下将微控制器与 DAC 连接、但使用(用于 DVDD)其内部5V 电源、然后使 DVDD 和 DVDD-EN 引脚保持未连接状态?

6. ISET-R
您是否建议将15kOhm 电阻器连接到 ISET-R?

7.单电源运行
我对0 (或4)-20 mA 和0-10V 输出感兴趣、处于单电源模式的 DAC 是否正常? 例如、AVDD = 24V 和 AVSS = GND
您是否建议调节电压或者我是否可以直接使用24V 壁式适配器的电压?

8.当不需要模拟输出时,您有什么节能建议?

9. Iout 和 VOUT
I 将引脚 IOUT 和 VOUT 短接。 您是否建议添加电阻器、例如15欧姆和/或电容器、例如100nF?

10. VSENSE
是否强烈建议使用 VSENSE 感测负载?
我可以简单地使用另一个15欧姆电阻器将+VSENSE 连接到 VOUT 并将-VSENSE 连接到 GND 吗?
在其他应用手册中使用了 OPA192、您是否建议我也使用它? 在情况下、我是否可以在单电源(24V)模式下使用它(见上文)?

11. CAP1和 CAP2
我想使 CAP1和 CAP2保持未连接状态、您看到有什么缺点吗?

12、目前我没有电隔离的空间,没有隔离的空间。 这是个问题吗?

13. 我应该提供何种最低的 EMC 保护?

14、您有其他建议吗?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    以下是有关 DAC8760的几个答案:

    1.我会通过22nF 电容器将 HART-IN 连接到 GND。

    DAC 仅支持 SPI 模式0。

    3.是的,锁存器可以连接到/CS。 在/CS 的上升沿锁存数据。

    4. CMP 电容器用于为容性负载下的输出提供更大一点的稳定性。 数据表中4的引脚列表提供了有关电容的一些指导。 通常、从 CMP 到 VOUT、我不会使用大于470pF 的电容。

    5. DAC8760中的 DVDD 内部稳压器的输出为4.6V。 某些微控制器具有可承受更高电压的数字输入、但对于您的系统来说、情况可能不是这样。 如果您的微控制器使用3.3V、那么我可能会禁用内部稳压器并从微控制器改用3.3V。

    6.我会使用内部15kΩ 电阻。 此内部电阻器已在出厂时经过修整、具有比外部电阻器更好的容差和漂移、除非您能够获得优于0.1%的电阻器。

    7.我会使用稳压器而不是墙式适配器来将电压调节到您需要的值。 壁式适配器可能具有非常高的噪声且调节不良。

    8、我不知道你这么说是什么意思。 您能解释一下这个问题吗? 禁用输出后、该器件会从 AVDD 消耗3mA、从 DVDD 消耗的电流小于1mA。 我认为这是在断开电源的情况下消耗的最小电流。

    9.我找到了关于将 IOUT 和 VOUT 组合在一起的应用手册。 链接如下:
    https://www.ti.com/lit/an/sbaa199/sbaa199.pdf

    还有一个"组合电压/电流输出与浪涌保护参考设计"、其中包含一些描述。 您可以在此处找到:
    https://www.ti.com/tool/TIDA-00559

    10.+VSENSE 会完成电压输出 DAC 的输出放大器的反馈环路。 15Ω 电阻器会增加微小的误差、但它也会为器件提供一些浪涌保护。 我不确定哪个应用手册引用了 OPA192、但您也可以将该放大器作为反馈的一部分来添加额外的保护、尤其是对于过压事件。

    11、我认为将 CAP1和 CAP2保持未连接并不会有不利之处。 如果我想什么、我会重新发布一些内容。

    12.我见过很多电路都使用隔离、不使用隔离。 这将取决于您的应用。

    13.对于该器件、我们拥有的评估模块之一是 DAC8760EMC-EVM。 您可以在下面的链接中找到它:
    https://www.ti.com/tool/DAC8760EMC-EVM

    我们对 EVM 做了一些介绍、大家可以查看 EVM 用户指南中的电路。

    14.如果您使用此器件、我强烈建议使用 EVM 来发挥作用。 通过 USB 连接演示 GUI 运行时效果非常好。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。

    7. AVDD 的12V 电压是否正常、AVSS 的 GND 是否正常?

    8、我的意思是、如果不需要模拟信号、我可能想要完全关断 DAC。

    10、13. OPA192可在 TIPD119中找到、也可在 sbaa199.pdf 中找到(第12页)。
    我想是否需要缓冲器和一些二极管。 但是、您是否建议保留三个15欧姆电阻器?

    谢谢你。 此致、
    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、


    7.通常情况下、在 AVDD=12V 且 AVSS=GND 的情况下运行器件是可以的。 但是、对于 DAC 本身、您会有一些驱动限制。 如果您假设 DAC 的输出由具有0至12V 电源的运算放大器驱动、那么您将无法精确地输出到0V 或恰好是12V。 对于前端、应该不会有问题。 此输出的余量为0.5V、这意味着输出理论上可以驱动至11.5V。 对于电压输出、最大范围为11V、因此不会有任何问题。 对于下端、下余量为0.5V、这意味着对于 DAC 设置、低于0.5V 的任何输出都可能不准确。 如果要获取整个 DAC 输出范围、则需要某种双极电源。

    8.如果不需要模拟信号,那么最接近你能得到最低功率的将是禁用输出,你会得到我提到的3mA 电流。 除此之外、您可能能够放置一个 FET 来断开电源、这当然会将该电流削减至0。

    10、13. 我不确定您的应用是否绝对需要保护、但我始终推荐它。 我认为电阻器、运算放大器和二极管可防止 ESD 和过压事件。 我还会注意到、我们还建议使用一个连接到 AVDD 的10Ω 串联电阻、数据表中已显示该电阻。

    如果您构建了一个电路、请告诉我、我可以在您准备好后进行回顾。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、


    我查看了您的原理图、但我将回复张贴在此处。 我更容易在论坛上跟踪这些问题、而不是通过消息传递。 但是、您的原理图中没有太多之前未讨论过的内容。

    我没有什么双向 ESD 二极管值得推荐。 我对该产品线不太熟悉。 我建议的大部分内容均来自我们已测试的应用手册或评估模块。 此外、一个与此类似的二极管通常大于0805封装尺寸。 对于大多数此类器件、需要通过分流大量电流来确保该器件能够处理大型事件、前提是仅在 period.es 上短暂停留、这显著取决于负载。 与空载或轻负载输出相比、阻性负载或灌电流负载可能更接近接地。

    我不确定您会将什么用于壁式适配器。 有些器件、例如 TPS7B6950、这是一种低压降稳压器。 此器件的最大输入为40V、可将输出调节到5.0V。 我不知道您会询问谁、但您可以在 E2E 上发帖询问该器件。 您可以在此处找到指向该器件的链接:

    https://www.ti.com/product/TPS7B69

    您可以使用消息应用程序、但我会在此处返回响应、除非我们需要讨论您电路板上可能敏感的真正细节。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您能解释一下为什么10欧姆至 AVDD 很重要吗? 在两个评估板中、该电阻器缺失。

    您是否建议保留这两个15欧姆电阻器、或者由于 VOUT 和 IOUT 合并后仅保持一个?

    感谢您的支持
    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、


    在注意到快速电源瞬态可能导致浪涌电流而可能损坏器件后、将10Ω 电阻器添加到数据表中。 我们在第52页的数据表的"电源相关建议"部分中提到了这一点。 即使您没有快速电源斜升、也可能存在会导致快速瞬变的 ESD 事件。 因此、我们开始建议使用一个与 AVDD 串联的适中电阻器。

    对于电阻器、它们还有助于保护器件。 我仍然会添加这两者以保护每个输出。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    为了优化 BOM、如果我还为 AVDD 电阻器选择15欧姆、会怎么样?
    或者如果我更改为 IOUT 和 VOUT 的10欧姆、会怎么样?

    谢谢!
    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    我认为将 VOUT 电阻器保持在15Ω 会更好。 对于 AVDD 串联电阻器、从10Ω 转到15Ω、我认为没有太大区别、除非占用一点余量电压。 但是、20mA 上的额外5Ω 裕量仅为0.1V。

    约瑟夫·吴