This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对组2的寄存器访问

Guru**** 2802955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218, ADS9227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347890/register-access-to-bank-2

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件: ADS9227

尊敬的 TI 支持团队:

本公司目前正在评估 ads9218。 我们已经生产了测试硬件、现在正在开发所需的固件。
我能够从寄存器组1读取和写入寄存器(传统模式)、但无法从寄存器组2读取和写入寄存器(传统模式)。
根据手册、访问存储体2的顺序如下:

写入:
0x0010 -> 0x03

16位数据->到所需的寄存器
 

阅读:
0x0010 -> 0x03

0x0006 -> 0x00

8位地址  
0x0004 -> 0x00

附件是一些屏幕截图、其中显示了对组1成功写入数据和对组2失败写入数据。

您觉得这个过程有什么错误吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您的发帖。 我们将回顾您分享的命令序列并快速提供反馈。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您的命令序列完全正确。 问题就在我们最后、因为我们对寄存器映射定义进行了一些更新。 我们所说的 ADS9218的数据表正在更新。 目前、请参阅 ADS9227数据表、它具有最新的寄存器映射定义。

    https://www.ti.com/product/ADS9227

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    谢谢提示! 我将尝试一下、然后可能会结束该问题。

    此致、
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    初始化序列存在细微的不一致性。 
    但我认为这对我们是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、init_y 位也更新了。 如果您有任何其他需求、请告知我们! -瑞安