This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:在手动模式下、未校正通道 ID

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346161/ads7028-in-manual-mode-chid-incorrected

器件型号:ADS7028

大家好、我们将使用 ADS7028的 CH0~CH2测量模拟电压。
我们选择手动模式并将 Chid 写入 CHANNEL_SEL 寄存器。 将 DATA_CFG 寄存器的 append_status[1]位设置为01b 并使用 Chid 测量数据。
在实验中、当 AIN2设置为 CHANNEL_SEL 且两个周期后测量数据时、返回 AIN0的数据。
我将连接示波器的波形。





这是器件中的错误吗、还是由于某些噪声而未正确设置 Chid?
您可以帮助我回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AIN0 -> AIN1  
    图是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuke:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否在屏幕截图中包含 SCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的评论。

    遗憾的是、不包括所有 SPI 信号。
    当检测到不匹配的 Chid 时、CH1 (黄色)用于示波器触发。  
     
    但是、传输的 Chid 和返回的数据与上一个屏幕截图中的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yuki、

    您是否知道 SCLK 上的噪声产生的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    您是否知道 SCLK 上的噪音是什么原因?

    是的、这可能是由逆变器的开关噪声导致的。
    ADS7028测量提供给逆变器的电压和电流。
    此噪声是在逆变器内部的 MOSFET 进行开关时观察到的。
    此外、使用探头进行测量时、使用接地线连接的示波器可能会放大噪声。
    CLK 噪声是否会影响 ADS7028?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果出现符合低或高逻辑电平的振铃、则可将其视为有效时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我将进一步研究我的电路周围的噪声环境。