This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:ADS7950 &ADS7951发展蓝图

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1570, TLV5608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347745/ads7950-ads7950-ads7951-roadmap

器件型号:ADS7950
主题中讨论的其他器件:TLV1570TLV5608

您好、Tom、我想知道上述 ADC 的发展蓝图、希望您能为您提供意见以便了解更多? 我们将在我们的系统中设计这款部件、并且它的解决方案至少需要20年的时间!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    请点击以下  链接查看我们的产品生命周期详细信息:www.ti.com/.../product-life-cycle.html 目前没有停产 ADS795x 系列器件的计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、我们需要此 EOL 信息。TLV1570和 TLV5608就是这种情况的一个例子、我们上次仍在使用它、现在已停产。 我们不想再面对同样的问题! 您可以很快回复吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些器件的 EOL 状态已更改。  无论哪种方式、您的分销渠道都应告知您未来是否会出现部件问题(NRND、EOL、LTB 等)。