This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:悬空 ADDR0引脚和电源上升时间

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348025/dac7678-floating-addr0-pin-and-power-supply-risetime

器件型号:DAC7678

是否可以向同一 I2C 总线上的全部3个 DAC7678 DAC 发送全局命令、从而使其重新检查 ADDR0引脚并建立新地址?

我将要测试一个新设计、即我使用悬空 ADDR0引脚来选择 DAC7678的地址、但不确定电源的上升时间(在本例中为3.3V)。  是否有电源的上升时间规格可确保浮点 ADDR0能够正确识别?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件支持"广播寻址"、即发送全局地址、无论地址引脚状态如何、DAC7678都将识别该全局地址。 这个广播地址为0x8E。

    您可以使用此地址强制进行软件复位。 这相当于上电复位、因此应重新检查地址引脚。 您可以在数据表的第34页找到软件复位命令。

    谢谢。
    埃林