This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ADS1278-SP

Guru**** 2552330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348695/ads1278-sp-ads1278-sp

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADCPro

尽管测试评估板具有非防辐射组件、但我们计划用铅砖屏蔽除被测器件(ADS1278-SP)之外的所有组件。

这种 Pb 屏蔽层将防止辐射对 DUT 附近的组件产生影响。  这不起作用吗?

第二个问题与 TI 提供的用于测试此器件的测试程序有关、但没有得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ravindran、

    如果您屏蔽了防辐射组件、则可以对安装到电路板上的 ADS1278-SP 工程样品进行辐射测试。  但是、TI 不建议将工程样片用于任何类型的辐射测试、并且您从这些测试中获得的任何结果都不一定适用于 QML 级器件。

    德州仪器工程评估单元与 MIL-PRF-38535 QML V 类处理的对比

    德州仪器(TI)工程评估(/EM 和-MPR)样片仅用于工程评估。 使用与完全合格和经过处理的航天级产品(QML V 类或 TI -MLS)相同的裸片时、它们按不合规流程进行处理(例如、未进行老化等操作)、并仅在+25°C 的额定温度下进行测试。 这些部件不适用于鉴定、生产、辐射测试或飞行用途。 这些器件未在–55°C 至+125°C 的完整军用额定温度范围内或使用寿命内指定性能。

    此外、如果您希望使用 ADCPro 软件收集数据、则需要从 ADS1278EVM 上移除 MMB0数据采集板、然后使用跳线连接两个板、从而隔离 MMB0板并屏蔽它、防止其受到任何辐射。  这可能会也可能不会可靠地工作、因为 EVM 不是按照设计或旨在与 MMB0和 ADS1278EVM 板之间的长接线连接一起使用的。

    TI 没有可用于任何器件测试的测试程序。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用