This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:在自动序列模式下启用 OSR 的 SDO 返回数据序列逻辑

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349000/ads7038-q1-logic-of-sdo-returning-data-sequence-with-osr-enabling-in-auto-sequence-mode

器件型号:ADS7038-Q1

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

它们将在自动序列模式下启用 OSR (64次采样)、并希望澄清 SDO 返回数据序列的逻辑。  

从结果来看、SDO 似乎将以64次采样连续时间返回相同的数据(0x0d57、0x0d57、0x0d57、0x0d57)。  当设置了不同的采样数时、SDOS 的返回数据顺序似乎不同。

专家是否愿意澄清 在自动序列模式下,SDO 以不同值返回 OSR 的数据序列的逻辑? 如果您能向我展示几个具有不同 OSR 值的示例、我将不胜感激。

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    恐怕您需要提供更多详细信息。  "从 SDOS 返回数据的顺序似乎不同"是什么意思?  不同 OSR 电平之间的唯一差异是完成转换序列所花费的时间。  请参阅第8.3.7节和表8-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    只是想澄清与转换序列相对应的不同 OSR 电平。

    您是否可以 在自动序列模式下向我显示不同的 OSR 值(2/4/8), 返回的数据序列将是?

    谢谢。此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    也许我们需要使这条线脱机。  自动序列遵循所选通道。  OSR 只是对多个转换结果求平均值。  高阈值和低阈值设置了一个点、在任何东西超出配置的限制时、ADC 会在该点向处理器发出警报。  具体而言、您是如何配置器件的以及读取哪个寄存器来提供之前显示的0x0d57结果的?