This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:在使用 Python 捕获 AFE44x0SPO2EVM's 数据方面需要帮助

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341209/afe4490spo2evm-need-help-in-capturing-afe44x0spo2evm-s-data-using-python

器件型号:AFE4490SPO2EVM

大家好、

 我想 实时捕获 AFE44x0SPO2EVM 的数据。 哪些库或自定义命令需要使用 python 3发送到 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI E2E 支持论坛上是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试从此位置运行"Sample Script.py"`C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\Scripts`我遇到以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswath:

    请遵循 位于以下位置的 Python 脚本编写-自动化文档中提到的指南:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\Documentation (C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\Documentation)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    尝试使用"Launch Macro Window"时、出现以下问题:  

    我们从何处还可以获取 AFEGUI 中显示的寄存器的相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aswath、

    如果未安装所需版本的 Python,则会出现此问题。  

    发生通知超时错误5000

    1. 用户可能已安装了32位 Python v2.7而非64位 Python v2.7。
    2. GUI 的工作原理是在初始化时检查系统注册表是否为32位 Python v2.7、并在调用时使用此信息调用 Python 脚本(点击 GUI 中的"Launch Script"按钮)。
    3. 当32位 Python 安装超过64位 Python 时、系统注册表将不会得到更新、从而导致 GUI 无法启动 Python 宏。

    请尝试以下方法并尝试重新启动 Python 宏

    1. 安装 32位  Python v2.7
    2. 重新启动 GUI
    3. 完全卸载32位 Python v2.7和64位 Python v2.7、然后重新安装32位 Python v2.7。 (64位 Python v2.7仍可安装在 PC 的不同目录中、而不是 C:\Python27)

    有关寄存器信息、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

     我已经检查了我的系统中的 python27类型。 64位。  

    已检查32位版本、系统没有32位版本。 此外、具体而言、我希望通过 python 来捕获 PPG 数据、而无需使用 AFE44X0GUI。 python 脚本和 AFE 评估套件之间的串行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aswath、

    您需要 完全卸载64位 Python v2.7并重新安装32位 Python v2.7。 要安装32位 Python v2.7、您可以重新安装 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 用户可能已安装了32位 Python v2.7而非64位 Python v2.7。
    [/报价]

    我对这句话感到困惑、并安装了64位版本。 感谢您的澄清。 我安装的 python2 32位版本,并尝试`启动宏窗口`我仍然面临同样的问题。 已检查 Windows 计算机的注册表、显示了 python 路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我特别想通过 python 采集 PPG 数据,而无需使用 AFE44X0GUI。 python 脚本和 AFE 评估套件之间的串行通信。

    我们怎么能做到这一点 呢?