This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:现在有哪些最佳工具可评估此结果?

Guru**** 2686415 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, ADC3683, ADC3683EVM, TSW1418EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335731/adc3683evm-what-are-now-the-best-tools-to-evaluate-this

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3683TSW1418EVM、TSW14J50EVM

我想使用 ADC3683EVM 评估 ADC3683、ADC3683EVM 很容易就能买到。 什么控制器(如 TSW1418EVM)和 GUI (如 SBAC271?) 是推荐的吗?

据我所见、TSW1400已经过时、不再可用、TSW1418EVM 也已停产、但仍少量可用。

但是、如果 TSW1418已停产、那么推荐替代方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nigel:

    TSW1418是用于此器件的采集卡解决方案。  它已不再停产、可以通过以下链接购买。

    https://www.ti.com/tool/TSW1418EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。

    。 我能否确认 TSW14J50EVM 是否兼容? 根据 TI 网站、它似乎是……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我花了时间阅读和重新阅读有关两块板的信息、我意识到这一点-

    1. TSW14J50EVM 使用 Intel/Altera Arria V FPGA、其已编程为提供 JESD204接口、但

    TSW1418EVM 具有一个完全不同的 FPGA、即 Xilinx Artix、它通过编程可使用 ADC3683使用的串行 LVDS 接口。

    理论上、TSW14J50当然可以重新编程以实现串行 LVDS 接口、但开发时似乎还没有做到这一点。

    当然、为 Artix FPGA 开发的任何代码都不能用于基于 Arria V 的系统、因为这两者是完全不同的器件、甚至不是同一家制造商...

    因此、我需要将一位同事对该项目满怀热情地订购的 TSW14J50退还给我们、并请他们订购 TSW1418。

    如果我错了、可以使用 TSW14J50、如果系统可以编程这样做、有人能快速说明一下。

    但我认为这就是我问题的答案-那里的招牌仍然说 TSW1418EVM 已停产真的没有什么用处-例如 DigiKey (但 Mouser 不包含该消息)。

    我在 TI 网站上还看到过强烈建议 TSW14J50EVM 与 ADC3683兼容的东西... 我不知道该怎么说,可是我完全错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff

    增编:

    现在我正在尝试这样做、可以发现 TSW1418EVM 不是评估 ADC3683EVM 的完整或理想答案:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348037/adc3683evm-what-practical-or-easy-to-implement-alternatives-are-there-to-using-the-default-external-clocks-on-j9-and-j7-on-this-evm

    接口显然无法驱动使 ADC3683EVM 启动并运行所需的时钟(FW 似乎不存在?) -您需要额外的资源...

    除非您更好地了解?

    谢谢

    奈杰尔