This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:交流导联脱落31.2Hz 在单冲模式下不工作

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348876/ads1299-ac-lead-off-31-2hz-not-working-under-single-shot-mode

器件型号:ADS1299

您好、TI 团队:

我写的是关于 ADS1299 - 8存在的一个技术问题:31.2Hz 的交流导联脱落在单冲模式下无法正常工作。  

 白根智弘之前已经提到过这个问题(请见下文)。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057903/ads1299-ac-lead-off-function-using-single-shot-mode

我们实际上有相当类似的测试结果 ,就像白根知弘之前,我想我们遇到了同样的问题,他在他的帖子中提到。 然而, 最后似乎没有提出任何拟议的解决办法。

我想知道您是否有关于此主题的任何更新。 如果您需要任何进一步的信息或我们的测试结果、请告诉我。

非常感谢您的大力支持。

此致、

Xin