This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:具有 Raspberry PI 的 ADS1174

Guru**** 2778645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348434/ads1174-ads1174-with-raspberry-pi

器件型号:ADS1174

您好!
我还使用 ADS1174 EVM 板以及 Raspberry PI。 使用.r.t 硬件的所有连接都是相同的。 我使用了格式000 (SPI:TDM:Dynamic)。 您能否分享帮助您从 ADC 获取数据的代码。

谢谢!
PS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PS:

    遗憾的是、我们没有任何可以共享的示例代码、而且我们也无法再共享 EVM 的源代码。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用