This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:启用 PGA 引入了影响电压读数的比例因子

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349881/ads1261evm-enabling-pga-introduces-a-scale-factor-affecting-voltage-readings

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

大家好、ADS1261评估基板有问题。 只要启用 PGA、ADC 读取的值就会进行缩放、并且与它们的真实幅度不匹配。 绕过 PGA 时、ADC 读数为可接受值。 这是什么原因呢?

我确认了两个并联的 Keithley 万用表的 ADC 输入电压。 我在不使用万用表的情况下进行测试、但仍然得到相同的结果。 以下是我的测试得到的波形图。 我还将 EVM 板放置在绝缘箱中、用热膏将加热 PCB 连接到 ADC 芯片。 根据内部温度传感器、ADC 的温度稳定在55°C。 这样做是为了确保环境温度不影响读数。

启用 PGA 的增益1

启用 PGA 的增益128

PGA 被旁路(我在此测试中使用了较小的电压阶跃、但很显然、比例因数比启用 PGA 时要小得多)

这是使用 TI ADC 软件读取值时的寄存器 im 配置

e2e.ti.com/.../PTC-ADC-device-file.txt

我在这里张贴作为最后的手段,以找出为什么这一问题发生,感谢阅读! 如果我漏掉了任何详细信息、请告诉我、我们会立即解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atlantin Anderson:

    这似乎是某种增益误差。 您可以看到、随着输入信号的增加、变化也会增加。 如果绘制该误差、它可能看起来具有很好的线性度。

    您应该尝试校准 ADC、看看这是否会改善情况

    -Bryan