This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:用于 ADS7038-Q1的 PSpice 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7038-Q1, TLA2528, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349858/ads7038-q1-pspice-model-for-ads7038-q1

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITLA2528、ADS7038、 TINA-TI

您好!

我需要 在使用 PSpice for TI 进行的仿真中使用 ADS7038-Q1的 PSpice 模型。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jafar、您好!

    遗憾的是、我们没有适用于 ADS7038-Q1的 PSpice 模型。  如果您可以使用 TINA-TI、则有一个可用于 TLA2528的模型、它在功能上等同于 ADS7038。