This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8578S:来自单个引脚的 CS + CONVSTA、CONVSTB?

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349756/ads8578s-cs-convsta-convstb-from-a-single-pin

器件型号:ADS8578S

您好!

能否使用单个 MCU 引脚驱动 ADS8578上的 CSn 和 CONVSTA/CONVSTB 引脚? 数据表 中提到 CSn 上升沿到 CONVSTA/CONVSTB 上升沿之间至少需要10ns 的延迟。 我从 MCU 的 CS 输出对所有三个输入进行了控制。 我已经在电路和 ADC 工作中进行了测试、但我有点担心这 种 违反时序要求的行为会产生长期影响。

我们将非常感谢您提供任何帮助。

谢谢。

皮奥特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  CONVST 的上升沿打开了 ADS8578内的采样保持开关。  如果器件全速运行、则会有10ns 延迟-您可以接收一些其他噪声。  如果一切都能为你工作、你对转换结果很满意、我看不到你的设置有任何问题。  也不会损坏将所有三个引脚驱动在一起的器件。