This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, TX7516, TX75E16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349233/afe5809-afe5809

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: TX7516TX75E16

TI 支持部门您好

我们正在寻找用于声纳 Ping 和回声中继器的有源声纳收发器。  

1) 1) TI 是否有适用于上述应用的参考设计?

2) 2) AFE5809是否可在200Hz 至20KHz 的低频范围内使用? 如果使用该函数、所述频带中的衰减程度有多大?

3) 3) TI 是否有上述范围内的声纳发送器参考设计?

4) 4) TI 可以为声纳应用推荐合适的 DSP 吗?

我期待很快收到您的回复、希望 TI 回答我的问题。

谢谢、此致、

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)我们没有上述应用的参考设计

    2)它受输入 HPF 限制。 通过减小 INM 电容和 INP 电容,我们可以降低角。 若要进行粗略计算、您可能需要输入100uF 来支持20Hz。

    3)您可以查看 TX7516或 TX75E16。

    4) 4)您是否可以针对 DSP 发布单独的 e2e 查询、以便 DSP 团队就此与您联系。