This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:相对于 MOSI 和 SCK 的极弱 MISO 引脚电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349739/ads1158-extremely-weak-miso-pin-voltage-relative-to-mosi-and-sck

器件型号:ADS1158
我们观察到的 SPI 引脚上的低电压电平是 MISO 引脚。 我附上了一个 MATLAB 图、其中显示在 SCK、MOSI 和 MISO 电压摆幅之间观察到的差异。
 
我们已经浏览了数据表、并且正在观察到远低于最小电平的最大电压。
 
我为您提供了单独的屏幕截图编辑、这些屏幕截图描述了我们的布局和原理图的相关部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil Ayyala:

    在原理图和布局上很难判断、但似乎 AGND 和 DGND 都有单独的接地端。 您还可以在原理图上显示4个接地符号(GND 和 QGND)。 这些接地端之间是否存在电压差而导致 DOUT 偏移? 您显示的信号达到稳定电平、而不是无处不在、这一事实告诉我、实际信号是可以的、但您通过测量信号的方法 可能会成为问题。 您能否在原理图上展示探测这些数据的位置?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我没有提供显示当前问题的图形的完整视图。 在随附的屏幕截图中、我们可以清楚地看到我们所观察到的情况:我们在某些 SCK 周期内看到全电压摆幅、而在其他周期内看不到。

     

    此外、我们还分析了接地信号、它们都正确接地。 在这方面没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil Ayyala:

    您能否转而在示波器上提供这些信号? 当信号不重叠时、更容易解读信息。 请确保在示波器图像中标记每个信号、以便让我们能够清晰地观察

    您是否在所有板上看到这种行为、还是仅在一个板上看到这种行为?

    您是否确定"弱电压"不仅是毛刺脉冲、而且实际上并不是为了达到1 (逻辑高电平)? 因为我不知道您在做什么、所以很难知道您预期会发生什么与实际发生的情况

    -Bryan