This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:IBIS 模型

Guru**** 2469830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347067/adc12dj3200qml-sp-ibis-model

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

您好!

我使用 TINA 仿真运算放大器的  

[宜必思 Ver] 4.1
[文件名] adc12dj3200qml-sp_ccga.ibs
[文件版本] 2.2
[日期] 2021年12月15日

由于仿真产生的结果不佳、因此对模型存在一些疑问。

是否有更新的模型?

感谢你的帮助。

——鲍勃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这是最新的模型。

    您是否按照 PDF 中的设置说明操作、以便正确运行模型?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、感谢您的回复。  是的、我们确实查阅了 PDF、而我们运行 SI 分析的 SI 专家对此有这些担忧。

    adc12j3200qml-sp_ccga IBIS 模型的问题在于封装寄生 L 和 C 的电平。以下是模型的摘录。 请注意 DA2+引脚的 L 和 C 值:

     ***********
    [组件] ADC12DJ3200QML-SP_CCGA_LVDS
    [制造商]德州仪器公司
    [封装]|196针陶瓷 BGA 封装
    |         典型值      最小值     最大值
    R_pkg 1.49628  0.76337  2.44234
    l_pkg 6.72n     5.21n   9.08n
    c_pkg 2.35p 1.04p 3.28p        
    |
    ***********
    |
    [引脚] SIGNAL_NAME  MODEL_NAME  R_pin L_pin           C 引脚
    |
    A1   AGND       接地
    A2   BG          BGGPAMP    1.32422  6.110E-09 2.750E-12   
    A3   AGND       接地
    A4   I NA+        ADCINCLAMP 1.57199  6.840E-09 1.927E-12   
    A5   INA-         ADCINCLAMP 1.57213  6.903E-09 1.923E-12   
    A6   AGND       接地
    A7   NCOA0      输入        1.12265  5.645E-09 2.364E-12    
    A8最大值          输出       1.10867  6.175E-09 2.310E-12    
    A9   CALTRIG   输入         0.99458  6.173E-09 1.878E-12   
    A10  DA3+       DXCLAMP     1.47691  6.942E-09 2.009E-12    
    A11  DA3-        DXCLAMP     1.40641  6.866E-09 2.082E-12    
    => A12  DA2+       DXCLAMP     1.86387  7.760E-09 2.544E-12     <=
    A13  DA2-        DXCLAMP     1.791    7.605E-09 2.601E-12    
    A14  DGND      接地  

    IC Farc PGA/系统设计人员需要这些值来确定引脚延迟、DA2+引脚的延迟刚好超过140ps。 然而、R、L 和 C 也会形成一个截止频率为1.134GHz 的低通滤波器。 DA2+信号的奈奎斯特频率为5GHz (10Gbps)。 在5GHz 时、信号会出现超过25dB 的衰减。 该信号的眼图将被关闭。 解决方案是以分布式(即传输线)结构提供封装寄生效应、而不是实际的集总元件的形式提供。 传输线路结构将提供适当的延迟、而不会出现集总元件衰减。

    谢谢。

    ——鲍勃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我的理解是、尝试在 JESD 接口上使用 IBIS 模型不会产生很好的效果、正如您正在经历的那样。

    我们已经重做了几个模型,我忘了3200模型的商业和空间都在这里,见下面的链接。

    它有一个可以使用的 IBIS-AMI 模型。

    ADC12DJ3200和 ADC12DJ3200QML-SP IBIS 和 IBIS-AMI 模型

    SLVMDV3.ZIP (47828 KB)- IBIS-AMI 模型

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob、这款最新的模型非常适合我们。