This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC61416

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348097/dac81416evm-dac61416

器件型号:DAC81416EVM

您好!
正如我的上一个问题中提到的、我验证了所有连接和 REFCOMP 引脚是否具有原理图中所述的330pF 电容。  在 C104 (REF 电容器)节点电压下、我在启用内部基准后看到 A 为~2.5V。 现在,所有的连接都已经过验证,他们看起来是对的。  

奇怪的问题是、我的 DAC 未打开。 该图将15V 和-15V 的电流分别显示为0.002A 和-15V、而在通道输出中不显示任何内容。 SPI 信号可以在示波器上看到。 当我尝试使用示波器探测 CLK 引脚并同时用手指握住 PCB 的背面(该背面是将5V 转换为3.3V 以作为 Vio 向 DAC 提供电压的二极管电容器电路正下方)时、DAC 导通、 显示了0.007 mA 的电流消耗、并且更新了通道。 如果我松开 PCB 或从 CLK 引脚上拔下示波器电缆、它将再次停止工作。 此问题当然不像是 SPI 时序问题、而是我的电路中的设计缺陷。 请告诉我如何更正此问题。 我很乐意回答您可能提出的有关这方面的任何其他问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lalita:

    这可能是 PCB 的组装问题、或 SPI 的时序问题。  您是否确认您的 SPI 时序和边缘关系符合数据表要求? SCLK 相位和极性通常配置错误、有时增加电容足以减慢边沿速度、从而允许进行某些功能通信。   

    您有要分享的原理图吗? 您是否在多个 PCB 上对此进行了测试? 您是否发现任何冷焊点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是 DAC 的原理图。 根据这些 SPI 信号的屏幕截图、您是否认为存在时序问题? 我进行了读操作、认为模式1是正确的配置、其中 CPOL = 0、CPHA = 1。 它还可与评估板配合使用。 我在此处分享了 DAC 原理图。 我没有看到任何冷焊点、只在两块 PCB 上对其进行了测试、这些问题在我的硬件中一直存在。

        


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lalita:

     
    是否在示波器上使用有源或无源探头进行 SPI 信号监控? 探头的规格是怎样的、如 BW、输入电阻和电容?
    是否可以在 SPI 线路的路径中连接电阻器?  

     
    谢谢。

    桑贾伊
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用一个模拟 Discovery 2数字示波器。

     我短暂使用了一个常规示波器(您可以在示波器上看到您要求的详细信息)、这也需要我探测 CLK 线路才能使其正常工作。 SPI MISO 波形也有点奇怪。 我在这里附上了它的图片。 它不知何故没有下降至0V、并具有这个奇怪的波形。




    我的 PCB 看起来是这样的、我认为很难在 SPI 线路上添加电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lalita:

     
    这是可能发生的情况-
     
    "SPI 线路因布局不当而产生很大振铃、因此接地返回路径不太好、这可能会导致时序违规。   在触摸 PCB 或使用示波器探头探测 SPI 数字线路时、您会添加额外的寄生电容器、这将有助于减少振铃"


    因此、如果您可以提供诸如 BW、输入电阻和电容之类的探头(而不是示波器)的典型规格、那会很好吗?
     
    并且是否有可能弯曲/切断 路径中的 SPI 线路连接器引脚和焊接电阻器?

     

    如果我们可以通过 WebEx 会议进行连接、我可以现场检查并帮助调试 问题、那会很好。

     

    谢谢。

    桑贾伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    探头具有 BW:6MHz、输入电阻:1 M Ω、电容:95pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lalita:

    您是否可以与 Sanjay 一起进行实时调试会话? 如果是、Sanjay 可以通过与您的 TI.com 帐户关联的电子邮件与您联系、并设置会议。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sanjay 主持调试会话。 它帮助我发现了 PCB 的问题。  
    请与我分享您在会议中提到的参考链接。

    Br、
    拉利塔