This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:ADC3663问题支持

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348437/adc3663-adc3663-problem-support

器件型号:ADC3663

大家好、

使用具有2线模式、16位输出的 ADC3663。  下面是一些问题:

如何配置以下三个寄存器以输出一个递增序列、每个数字之间的差值为1?

位映射器的功能是什么?

3、ADC3663和 FPGA 之间的 SPI 接口使用电平转换芯片(TS0108E-Q1/TSB0108)、但是芯片的高低电平不同、感觉像是由 ADC3663 SPI 引脚内部的下拉电阻造成的。 如果您对此问题有任何意见? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用寄存器0x16设置测试模式。 写入数据0x48将启用测试图形模式、但测试图形输出直到使用 CUSTOM_PAT [17:0]设置增量大小后才会变为有效。 对于16位模式下的 ADC3663、使用 CUSTOM_PAT [17:0]中的模式00100来设置。 将数据0x04写入寄存器0x14可完成此操作。 请参阅随附的图像以确认这是所需内容。

    位映射器设置数据位的输出顺序。 有一个默认加载的默认配置。 也可以使用唯一标识符和相应的寄存器手动更改。

    关于 SPI 接口电平转换器的注释、您的意思是电平不正常? 您能帮助我更好地理解这里的问题是什么吗?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    关于 SPI 接口电平转换器的注释,您认为电平不正常是什么意思? 您是否能够帮助我更好地理解这里的问题或问题?

    现在 FPGA 是2.5V 电平、ADC3663是1.8V 电平、ADC3663 SPI 是3线制、数据线是双向的。 因此中间使用电平转换芯片。 但是、ADC3663的 SPI 引脚具有上拉或下拉电阻器。 现在、四个 ADC3663的 SCLK SDIO 是并联的、因此它与电平转换芯片不匹配。 是否有适合双向电平转换芯片的推荐解决方案?

    如果未启用位映射器、 ADC3663能否正常输出数据? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您在引用映射器使能位的寄存器0x1B? 默认情况下、默认配置应该已经加载、器件将在该模式下输出数据。 然后、映射器启用位仅用于在旁路模式下更改输出的分辨率。 这会解答您的位映射器问题吗?

    在我们的 EVM 上、请参阅以下示例、了解如何从 FTDI 向 DUT 进行电平转换。 这一概念同样适用于 FPGA 而非 FTDI。

    此致、

    德鲁