This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:Vcc 支持下 DAC80504的最大输出电压- 3.3V

Guru**** 2766255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350055/dac80504-maximum-output-voltage-of-dac80504-with-vcc---3-3v

器件型号:DAC80504

您好!

如果 VCC 为3.3V、因为 Vref 为2.5V、如果我们选择增益为2、那么 DAC 的最大输出电压范围将是多少?我们是否可以预计 Vout 范围为0到5V?

请提供反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    VCC 的最大输出范围取决于 DAC/DAC VDD 电压。 因此、如果您向 VDD 施加3.3V 电压、最大输出范围将为0V - 3.3V。 要获得5V 输出、您需要向 VDD 输入至少施加5V 的电压。  

    谢谢。
    埃林