This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:在运行单端?时输入的端接

Guru**** 2560290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350376/adc12dj5200-sp-termination-of---input-when-running-single-ended

器件型号:ADC12DJ5200-SP

您好!

我之前曾询问过 ADC12DJ3200-SP 的单端性能、还分享了一些有用的测量结果和建议、这些测量结果和建议从我发表后的历史记录中消失了。 如果运行的是 ADC12DJ5200-SP 单端,则需要反复检查,因为我没有跟踪输入端的建议端接是什么? 直流接地? 短路电容? 接地阻抗是50欧姆? 还有其他问题吗?

谢谢。

阿扎德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    最好在 AINN 引脚上放置一个0.1uF 的电容器接地。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob!