This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:已读入的 ADC 结果始终为0

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350248/ads7950-readed-adc-result-always-is-0

器件型号:ADS7950

尊敬的产品线应用工程师:

我的客户有一个有关 ADS7950的问题。 上电后、

1.我的客户将 0x3800写入 ADS7950、希望 ADS7950运行在 AUTO-2模式下。

2.然后客户发送 CS 和时钟信号来读取 ADC,并 始终保持 SDI 为低电平。

3.客户始终读取 SDO 并始终得到 ADC 结果为0。  

浏览完数据表后、我建议客户进行以下更新。

  1. ADS7950上电或复位
  2. 将0x90c0 (100,0000、100,0000)发送到 ADS7950       --预选最后一个扫描通道在自动-2模式,这里配置最后一个通道到 ch3,因为 ADS7950只有4个通道。 所有通道均已扫描。        
  3. 将0x3C00 (0,011,110110000000000000)发送到 ADS7950。    --配置模式控制寄存器自动-2模式和扫描从 ch00
  4. 向 ADS7950发送0x0000 (0,000,000000000000000000)   -配置 ADS7950在自动2模式下继续运行。        
  5. 记住:您需要 等待两帧 第三帧是 ADC 结果。 有关详细信息、请参阅数据表的图56。  

 您能否展示自动2模式的正确寄存器配置?

感谢大家的大力支持!

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您的编程序列看起来正常。  您能否提供一个显示/CS、SCLK、SDI 和 SDO 的屏幕截图?