请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5401-Q1 大家好。 我对100 MSPS 数据处理有疑问。
我很好奇 AFE5401在具有最大采样率时是如何处理数据的。
据我所知、如果每通道25MSPS、则输出数据的周期为100 MHz。
AFE5401可以并行输出数据、因此需要将数据合并为一个值。
我需要一个非常高的 DSP 时钟将100 MHz 周期的并行信号输出表示为单个值、然后将它一个接一个地存储在一个数组中。
在这种情况下、我可以使用 TI 的 DSP、还是其他我没想到的方法?
最后、我想知道的是当 AFE5401的采样率达到最大值时、我想知道 TI 的 DSP 是如何处理它的。
谢谢你。