This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:有关100MSPS 数据处理的问题

Guru**** 1134760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349712/afe5401-q1-questions-about-100-msps-data-processing

器件型号:AFE5401-Q1

大家好。 我对100 MSPS 数据处理有疑问。

我很好奇 AFE5401在具有最大采样率时是如何处理数据的。

据我所知、如果每通道25MSPS、则输出数据的周期为100 MHz。

AFE5401可以并行输出数据、因此需要将数据合并为一个值。

我需要一个非常高的 DSP 时钟将100 MHz 周期的并行信号输出表示为单个值、然后将它一个接一个地存储在一个数组中。

在这种情况下、我可以使用 TI 的 DSP、还是其他我没想到的方法?

最后、我想知道的是当 AFE5401的采样率达到最大值时、我想知道 TI 的 DSP 是如何处理它的。

谢谢你。