This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:用于 TX517EVM 的电源

Guru**** 2469170 points
Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM, TX75E16, TX7516, TX517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339453/tx517evm-power-supplies-for-tx517evm

器件型号:TX517EVM
主题中讨论的其他器件: TX75E16TX7516TX517

我阅读了本 主题、您能不能告诉我您使用了什么电源为 TX517EVM 板中的 P1接头供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?
    此外、我还想在2级模式(-48至+48)下使用它、可能的最低功率要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。  

    P1来自多个外部电源。  

    100mA 对于两级模式而言应该足够。

    如果您正在寻找2级应用、您可以查看 TX7516/TX75E16、因为 TX517是老一代器件。