This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:TSW1400EVM 已淘汰、有何替代方案?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE58JD18, AFE5808AEVM, ADS4245EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345898/afe5808aevm-tsw1400evm-obsolete-what-is-the-alternative

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件: ADS4245EVM、AFE5818、AFE58JD18

您好、我们有一款 AFE5808AEVM、曾尝试订购合作伙伴采集板 TSW1400EVM、但它已过时且不可用。 自1月以来、我一直在尝试我们的供应链、但没有成功。

之前的一篇文章是关于 TSW1400EVM FPGA 采集板过时的。 这是上一篇文章所说的……

"ADS4245EVM 位于网络上的此 链接、但由于 TSW1400EVM 上的多个器件由其制造商淘汰、TSW1400EVM 意外停产。  我们正在设计一款插入器、该插入器应在未来4-6周内准备就绪、这款插入器会将 EVM 上的 TSW1400连接器映射到 Digilent Nexsys 板上。  Diglent Nexsys 的链接如下"

请告诉我此插入器板和任何 Nexsys 固件和驱动程序代码何时准备就绪?

或者、您是否有任何其他推荐的解决方案来替代 TSW14000EVM?

我们的项目现已暂停、因为我们无法获得合适的采集卡。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让您知道  TSW1400EVM 已停产。 我可以建议您移动到下一代器件 AFE5818和评估我们可以使用此器件的 JESD 版本(AFE58JD18)使用采集卡 TSW1450。