This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:同步脉冲要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346269/ads5296a-sync-pulse-requirements

器件型号:ADS5296A

您好!

我们将设计一个具有 ADS5296A 芯片的系统、并将其用于单芯片、多通道(非交错)配置。

不过、通过查看数据表、我们不清楚应如何驱动 SYNC 信号以在每个通道上正确同步抽取器(将用于2倍抽取配置)。

从上图中可以看出、应该将 SYNC 信号作为时钟的分频版本进行驱动、分频因子等于抽取因子。 例如、如果抽取率为2倍、则同步是一个具有 ADC 输入时钟频率一半的方波。 但是、在此图的正上方、数据表将 SYNC 信号称为"脉冲"、而不是一系列脉冲。

因此我们有一个问题:为了确保适当的通道同步、同步信号是否必须作为方波/序列脉冲驱动、还是足够具有一个单脉冲、之后抽取器将始终对齐?

感谢您的观看。

此致、

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复晚了,

    只需提供单个同步脉冲即可对齐。