This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADS131E08在几秒钟后在没有复位的情况下会在连续模式下停止通过 SPI 进行通信。 在此期间、要么会记录异常值、要么在再次阻断 SPI 通信之前持续运行大约一小时。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349809/ads131e08s-the-ads131e08-stops-communicating-over-spi-in-continuous-mode-after-a-few-seconds-without-a-reset-during-this-either-abnormal-values-are-recorded-or-it-works-continuously-for-approximately-one-hour-before-blocking-

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

ADS131E08的配置和问题说明

我们按如下方式设置 ADS131E08:

  1. 初始化和配置设置:


    通道配置:



    校准过程:


    问题:  在几秒钟后、ADS131E08在没有复位的情况下会在连续模式下停止通过 SPI 进行通信。 然而、它在具有硬件复位和延迟的非连续模式下运行。 在此期间、要么会记录异常值、要么在再次阻断 SPI 通信之前持续运行大约一小时。

    有人能提供一些见解或建议来解决器件在连续模式下停止工作时出现的问题吗? 非常感谢提供有关对此行为进行故障排除的任何指导。


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer Khaled:

    我见过你之前的帖子、Bryan 花了更多的时间来支持你、他也已经和你分享了他的建议、我建议你按照他的 建议进行调试。 对于同一案例、无需打开另一帖子。

    ADS131E08:ADS131E08在运行几分钟后在连续模式下停止

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复!

    好的,我会回到另一个帖子

    此致、

    Azer。