This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:VOL 值错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349521/ads7952-error-in-vol-values

器件型号:ADS7952

大家好、

请检查 Vol (低逻辑电平输出电压)的值  

而不是最小值和最大值中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanigaiarasu:

    ADS7952的低电压输出为0至400mV (最坏情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom Hendrick:

    您能为我提供"Vol 最坏情况"的最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是400mV 数字。 -这取决于你的观点。  容积的最小值为400mV、最大值为0V。  您是否对此电压电平存在生产问题或仅想了解数据表编号?