This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:是否可以切断直流电压。

Guru**** 2382930 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, ADS131M03
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336605/amc131m03-is-it-possible-to-cut-off-the-dc-voltage

器件型号:AMC131M03
主题中讨论的其他器件: ADS131M03

您好

我的客户正在开发11kW 电动汽车交流充电器。

1.韩国充电器认证有直流电压切断测试、我用 AMC313M03可以切断吗?

2. AMC131M03是否通过11kW 充电器认证?

我使用了分流电阻、供您参考、我可以将其更改为 CT 并应用它吗?

4. 充电器应该有一个 LED 灯指示状态、我可以用 AMC131来控制它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 我不确定您的直流电压切断测试的具体细节、您能提供更多相关信息吗?  您应该能够使用 AMC131M03测量直流电压并在某些截止电压下采取纠正措施。

    2. 对于大多数客户来说,这个器件是非常新的,并且仍然处于设计/测试阶段。

    3. 可以使用 CT。  虽然 CT 已经提供隔离、但您可能会将其输出馈送到该器件的非隔离版本: ADS131M03。  您还需要在将任何其他输入馈送到 ADS131M03的其他2个通道之前、将其离散隔离。   

    4. 我不知道您打算如何控制 LED。  AMC131M03是一款三通道隔离式 ADC、可同时测量3个通道、并通过 SPI 接口提供这些测量。  通常、MCU 用于与 AMC131器件通信并读取测量值、因此您可以根据 AMC 的测量读数使用 MCU 控制 LED 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的答复。

    我还有其他问题。

    1.要使用 CT 操作、我是否只需要在 AMC131M03电路上连接 CT 而不是连接分流电阻?
    或者您是否有单独的电路选项?
    如果有任何校正、我请求使用 CT 对基准电路和软件进行修改。

    2.将测量值从 AMC131M03发送到 MCU 时、是否发送电流量(KW)? 或者、您是否发送累积功率(KWh)?

    2.指示灯每千瓦时亮起一次;必须获得批准。
    我是否可以在 AMC131M03上执行此 LED 脉冲操作?
    或者、我是否应该获得 AMC131M03实时使用电流值并在 MCU 中计算 KWh 来生成 LED 脉冲?


    4. MCU 是否应继续实时接收 AMC131M03的计量值? 或者、如果计量值存储在 AMC131M03中、我应该读取它们并将其复位多长时间?
    -->如果 MCU 需要继续实时接收 AMC131M03的计量值,则需要单独添加用于 AMC131M03的 MCU。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 如果您使用 CT、仍需要一个负载电阻器或一些运算放大器电路将 CT 输出转换为 AMC131的可测量电压范围。  AMC131通常使用分流器、因为已由 AMC131器件提供隔离功能。

    2/3/4.  AMC131M03可同时测量3个输入。  这些输入可以是与您的电池电压和/或电池电流相关的测量值。  设备中的 ADC 对测量值进行采样后、它将切换数据就绪信号(DRDY)。  MCU 接收到 DRDY 信号后、将启动数据读取以获取这些测量结果。   MCU 可以读取这些测量值的速率由时钟频率、时钟分频器和过采样率(OSR)决定。   然后、MCU 可以使用 AMC131测量值来计算功率并切换 LED。  AMC131在持续采样、其测量值需要由 MCU 实时读取。  您可以 在 数据表中找到有关 AMC131器件工作的更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·萨利赫

    感谢您的答复。

    我还有其他问题。

    1. AMC131M03是否能够检测交流30mA 和直流6mA?

    2. AMC131M03是否可以在10s 内检测6mA、在0.3s 内检测60mA、在0.1s 内检测200mA?

    3、如果1号和2号是可能的,我想收到可能的配置电路和源代码。

    4.如果您没有源代码、我想详细了解如何进行交流30 mA 和直流6 mA 检测。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 电流检测取决于输入电流范围和分流电阻选择。  您需要选择一个分流电阻器、使输入电流产生的电压与 AMC131M03的满量程输入范围相匹配。   

    2. 我不确定您询问的具体内容,但 AMC131的采样速率可高达64ksps (~15.6us)。

    3/4.   以下文档可以帮助您选择分流器和其他设计注意事项: sbaa347 SBAR020 。   以下链接有助于为 AMC131开发代码、 该代码适用于不同的器件、因此可能无法直接用于 AMC 器件: SBAC199。  还应参考 AMC131M03数据表、了解常见电路配置和有关如何通过 SPI 与器件进行交互的详细信息: amc131m03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·萨利赫

    1.实际规格是 DC 6 mA、AC 30 mA

    他们希望有一个裕度,并将其设置为 DC 5 mA~5.4 mA 和 AC 25 mA~27 mA。

    请在此推荐合适的分流电阻值。


    2. AMC131在与 MCU 实际通信时如何检查或检测 SPI? 我想知道它在进行检测时是怎样的。

    如果您有源码、请与我分享。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否提供有关客户系统的更多详细信息?  您曾提到11kW 充电器系统、 在该系统中、您要测量6mA 和30mA?

    1. AMC131M03有内部 PGA。  您可以将增益设置为128、这将使满量程输入+/-9.375mV。  对于-30mA、最好使用~0.31欧姆的分流电阻值(9.375mV / 30mA = 0.3125 Ω)。  我不确定您的客户的功率损耗标准是什么、但使用0.31 Ω 电阻器、您的峰值功率将~0.28mW (P = I^2 * R =(0.03A)^2 * 0.31Ohm = 279uW)。

    2. AMC131有一个 SPI 接口与 MCU 通信。  在数据表的第8.5节中有关于器件接口、命令结构和特性的详细说明。  使用该器件的基本流程如下:

    • MCU 使用数据表中的命令集通过 SPI 配置 AMC131。   
    • 配置完成并处于连续转换模式后、DRDY 信号将指示数据何时就绪、MCU 可以使用 SPI 读取数据。
      • 该器件还可进入待机模式和全局斩波模式、如数据表中所述

    我们没有专门针对此器件的任何源代码、但是 SBAC199 和数据表可用作开发此代码的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·萨利赫

    我叫 Seungmin Hong

    我正在使用 AMC131开发产品。

    问题中存在错误。

    1. 我想使用 AMC131通过一个电路(一个分流电阻值)检测30mA 的交流泄漏和6mA 的直流泄漏。
      (IEC 62955)

    2. 我们需要根据直流5mA 到5.4mA 以及交流25mA 到27mA 进行检测。 我想知道与该值匹配的分流电阻值。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungmin:

    AMC131M03具有内部 PGA。  您可以将增益设置为128、这将使满量程输入+/-9.375mV。  对于-30mA、最好使用~0.31欧姆的分流电阻值(9.375mV / 30mA = 0.3125 Ω)。  我不确定您的客户的功率损耗标准是什么、但使用0.31欧姆电阻器、您的峰值功率将~0.28mW (P = I^2 * R =(0.03A)^2 * 0.31Ohm = 279uW)。

    应根据您的输入电流范围选择分流电阻。  由于您的最大输入范围似乎是+AMC131 -30mA、因此分流值~0.31欧姆适合您(使用128的增益)。

    您能否提供系统方框图以及测量位置?  您是否正在尝试测量高侧系统和保护性接地之间的潜在漏电流?  如果是、此参考设计可能会为您提供帮助: TIDA-010232

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我觉得我没有解释得足够多,所以我会再解释。

    我们正在尝试使用 AMC131来实现 RCD B 型。

    类型 B  

    B 型 LCD 可以检测正弦交流、脉动直流、多频复合以及平滑的直流残余电流。 此外、定义了从50Hz 到1kHz 不同频率的跳闸条件。 在交流配电网络中、纯直流残余电流主要来自三相整流电路、也可能来自一些特定的单相整流器。

    B 型 RCD 适用于变速驱动、PV 系统、EV 充电站和医疗设备等带有三相整流器的负载。

     F51 总结了不同类型 RCD 的定义及其主要应用和波形。 需要注意的是、不同类型的 RCD (AC、A、F 和 B)嵌套在另一个内、如俄罗斯娃娃:例如、B 型也符合 F 型、A 型和 AC 型的要求。"

    " ">www.electrical-installation.org/.../Types_of_RCDs

    这是国际标准 IEC62955。

    我们希望 AMC131检测交流27mA 直流5mA 并通知 MCU。

    当 MCU 接收到来自 AMC131的信号时、它会关闭继电器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungmin:

    感谢您在自己的系统中分享更多详细信息。   

    如果我正确理解了您的用例、您就会尝试使用 AMC131来测量电流何时达到27mA AC 和5mA DC 并触发电路以进行保护。   

    AMC131将能够测量这些电流(使用适当的分流电阻器和增益)、但不会直接向 MCU 发送跳闸信号。  使用 AMC131的流程如下:

    1. AMC131持续测量电流、
    2. 对于每次测量、AMC131都会向 MCU 发送 DRDY 信号、指示其有可用的测量
    3. MCU 将启动与 AMC131的读取以获取测量值
    4. MCU 将根据 AMC131读取值计算电流值、
    5. 如果此值大于或等于跳闸点(27mA AC、5mA DC)、MCU 将生成跳闸信号或采取任何其他纠正措施

    如果您只需测量电流以了解电流何时高于或达到这两个值(27mA AC、5mA DC)、还可以使用隔离式比较器。  您可以使用 AMC23C14 AMC23C15设置2个跳闸点。 它们还具有快速响应时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salen。  

    Q1: 我想听听关于测量6mA 的泄漏电流的详细解释。
    在我看来、当您检测到上下摆动的电流形式仅向上移动、即工作模式类似于直流电时、我可以确定存在直流泄漏。 这是正确的吗?

    问题2:  

    您的约定:  

    我了解。  

    但我会检测到直流6mA (实际上是5mA)  

    在这种情况下,应该改变并联电阻吗?  

    (9.375mV / 5mA = 1.875欧姆)-但此值太高、我想  

    Q3:大家都知道我的产品是11kW EV 充电器

    这意味着我需要使用功率电阻器(P = 50A^2 * 0.31 Ω= 775W)

    我不知道是否安装了大型分流电阻器。

    我是谁?

    Q4 :根据 AMC131M03应用,它是可能的 EV 充电器

    50A 充电器(220V x 50A = 11kW)  

    其他消费者使用的分流电阻器是多少欧姆?

    谢谢!

    乌杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ujack、

    Q1: 我想听听关于测量6mA 的泄漏电流的详细解释。
    在我看来、当您检测到上下摆动的电流形式仅向上移动、即工作模式类似于直流电时、我可以确定存在直流泄漏。 这是正确的吗?

    问题2:  

    您的约定:  

    我了解。  

    但我会检测到直流6mA (实际上是5mA)  

    在这种情况下,应该改变并联电阻吗?  

    (9.375mV / 5mA = 1.875欧姆)-但此值太高、我想  

    [/报价]

    我不确定您想如何确定泄漏电流是"C"还是"AC"。  一种可能的方法是在电流高于特定值时实现与时间相关的切断。

    为什么1.875欧姆值太高?  从什么意义上说、它很高、是功率损耗?

    Q3:大家都知道我的产品是11kW EV 充电器

    这意味着我需要使用功率电阻器(P = 50A^2 * 0.31 Ω= 775W)

    我不知道是否安装了大型分流电阻器。

    我是谁?

    Q4 :根据 AMC131M03应用,它是可能的 EV 充电器

    50A 充电器(220V x 50A = 11kW)  

    其他消费者使用的分流电阻器是多少欧姆?

    [/报价]

    我知道您的产品是11kW EV 充电器、但上述问题的电流以 mA 为单位。  如果您要测量电流安培数、则需要一个大分流电阻器。  通常、这些分流电阻器的值将在 mOhm 范围内或更低、具体取决于所测量的电流。

    AMC131可同时测量高电流和低电流、但需要相应地调整分流电阻器的大小。

    谢谢。

    [/quote]