This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:CS 下降沿后立即使用输入通道

Guru**** 2983220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343617/adc122s021-input-channel-right-after-cs-falling-edge

器件型号:ADC122S021
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

大家好、

  1. 您能告诉我恰好在/CS 下降沿后的输入通道吗?
    是默认通道(CH1)还是 上一转换周期中设置的通道?
  2. 是否建议 在 不使用器件时将/CS 保持为低电平?
    或者、最好 仅在使用器件时才设置为低电平?
  3. /CS 保持 高电平后7-8us、我的客户看到 DOUT 自动从低电平保持为高电平。
    这种行为是否正常?  

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    感谢您的提问。

    1. 默认为 IN1。 这是上电后的第一个转换结果、后续转换结果将取决于前一个周期中设置的控制寄存器位。
    2. 这取决于客户需求和应用。 请参阅下面的数据表部分:
    3. 数据表的第16页提到"CS 为高电平时 ADC 输出数据(DOUT)处于高阻抗状态、CS 为低电平时有效。"  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha-San:

    非常感谢。 您能帮助我再次确认一下我在下面的理解是否正确吗?

     黄色框中显示的特定周期的输出通道为:

    1. 通道1
    2. 通道2
    3. 通道1
    4. 通道1
    5. 通道1
    6. 通道1

    此 致、

    伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    图形1的输出通道看起来正确、但在图形2中、它应与图形1相同。  

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha-San:

    图形1与图形2之间的区别是/CS 正在切换。

    您已回答说、/CS 下降沿后的输入通道是 我的初始问题1的 IN1。

    您能详细说明一下吗? CS 切换后、 寄存器是否仍然记得 上一周期中选择的通道、还是仅输出默认 IN1?

    此致、

    伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    噢! 我错过了、感谢您指出它。 当/CS 切换时、器件会在处于断电模式后上电。 在/CS 切换后、第一次转换将是 CH1、因为这是上电时的默认转换。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha-San:

    我的客户在 CS 变为低电平后立即看到在前一个周期中选择的 IN2输出。 您可以再次核对一下 EVM 上的答案吗? 3VDC 是 IN1输入、0V 是0V 输入。

    我的客户希望 逐周期切换 CS、以解决位移问题。

    在这种情况下、我的客户是如何读取 IN2数据的?

    是否建议忽略 CS 变为低电平后的第一个周期?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    请说明一下吗? IN2 = 0V 且 IN1 = 3V? 客户是否已探测输入以确保这些值正确?

    是的、如果客户想要读取 IN2数据、则需要忽略第一个 DOUT 数据(这将默认为 IN1数据)并写入 IN2地址、IN2数据将在下一个 DOUT 周期中输出。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha-San:

    是、IN1=3V 和 IN2=0V。 他们不需要探测它、因为直流电源连接到输入端。

    我的客户在上一周期中选择 IN2后发现 DOUT 为 IN2值、同时按照上一篇文章中所附的说明在每个周期切换/CS。

    这与你对我说的不符。

    这就是我请求对 EVM 进行仔细检查的原因。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    好的。 我理解这种困惑。 让我来和团队谈谈这方面的内容。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    该器件没有 EVM。 因此、我将使用系列中的另一个器件对其进行测试。 请给我留出几天的时间来购买 EVM 并完成本次测试。 数据表语言有点令人困惑。 根据客户的观察结果、我假设 IN1是 ADC 上电/下电上电后的默认值。 但是、当切换/CS 时、前一个通道地址被保持、这就是当/CS 再次变为低电平时输出 IN2数据的原因。  

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki-San:

    感谢您的耐心等待。 我有幸测试了 ADC128S102、同一系列中的8通道器件。 客户的观察是正确的。 如果在前一/CS 周期中设置了通道地址、下一个/CS 周期将输出该通道数据、而不是默认输出 CH0读数。

    示例测试:

    我正在读取 CH0 DOUT (粉色信号)、设置为3.3V 输入:

    我将最后一个 CONFIG 寄存器地址(DIN =绿色信号)保留为 CH0、并将/CS (黄色信号)升高为高电平。 当我将/CS 拉至低电平时、第一个读数仍是 CH0的读数。 然后、读取 CH3的 DIN 地址、下一个 DOUT 用于 CH3。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha-San:

    感谢您确认我的客户观察结果正确。

    但我不明白您的测试结果。

    您是否将 DIN 设置为读取 CH3并将/CS 升高至高电平 、然后将/CS 拉至低电平、下一周期的第一次读数为 CH3?

    然后、让我们回到上一个问题。

    我的客户希望逐周期切换/CS、以解决位移问题。

    是否建议忽略/CS 变为低电平后的第一个周期?

    我认为我的客户不需要忽略第一个周期、因为 下一个/CS 周期将输出该通道数据、而不是默认值。

    此致、

    伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki-San:

    使用不同的通道示例:如果设置 CH2地址、然后将/CS 提升为高电平、则/CS 再次变为低电平后的 DOUT 将是 CH2数据。 因此、是的、您的最后一项陈述正确、 客户不需要忽略 N+1 /CS 周期内 的第一个 DOUT 结果、因为在 N/CS 周期中设置的通道地址将在 DOUT 上输出、而不是默认值。

    此致!

    萨米哈