This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:无法测量小于0.1V 的值

Guru**** 2653095 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349238/ads8681-unable-to-measure-less-than-0-1v

器件型号:ADS8681

Hello 支持、

我使用的 ads8681具有默认配置。
数据表第7.3.1节指出:
该器件对模拟输入和 AIN_GND 引脚之间的电压差(AIN_P–AIN_GND)进行采样。 该器件的 AIN_GND 引脚电压范围为±0.1V。

我们观察到了0.1V 的变化、但我们无法测量到小于0.1V 的电压。 我们希望测量输入中的毫伏变化。 请建议哪些更改(配置...) 系统流程。

此致、

岸尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishore 您好、

    感谢您的发帖。

    默认情况下、ADS8681配置为±3xVREF 范围或±12.288V。这是 AIN_P 的可接受输入范围、而 AIN_GND 必须始终接近0V (±100mV 为可接受容差)。 在此 μV 内、LSB 大小将为375.0 μ V。 如果除非输入信号改变了100mV 或更高、否则 ADC 输出不会出现变化、这意味着输出中 的噪声主要来自各种来源。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    由干净的数字电源单元提供直流输入。

    从0v 开始、增量为1mV、我感到非常惊讶、直到100mV 没有变化。

    该 ADC 有助于测量小于100mV 的测量值吗?

    我是否需要更改任何配置? 或者建议使用任何其他具有 MV 测量功能的 ADC。

    此致、

    岸尾市