This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:噪声分析

Guru**** 2693555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349940/ads8353-noise-analysis

器件型号:ADS8353

您好!  

在 TI 培训视频中、所有这些滤波器都包括 SNR 噪声系数。 我的理解是、当输入为交流时、SNR 只是一个问题。  

在培训中、输入看起来是直流的、为什么我们要把 VN_ADC 噪声添加为来自 SNR 的 ADC 输入参考噪声、并且加到总噪声中呢?  

视频(实践实验:ADC 噪声): https://www.youtube.com/watch?v=oYwT0aQvZ_c&ab_channel=TexasInstruments 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔,你好!

    感谢您发帖、希望您能喜欢 TI 高精度实验室- ADC 培训视频!

    噪声适用于直流和交流输入信号测量。 通常、我们假设 ADC 的噪声(热噪声和量化噪声相结合)在整个频率范围内是一个恒定的幅度。 这种噪声同样可使用 直流和交流方法进行测量。

    对于直流方法、我们通常施加0V 差分输入并强制对输入引脚施加共模电压(即两个 ADC 输入引脚都短接地或中点基准等)。 然后、我们捕获了数千个 ADC 输出转换、并分析以直方图形式显示的高斯分布。 分布的标准偏差告诉我们 ADC 的 RMS 噪声。

    对于交流方法、我们 应用输入正弦波(相对于满量程约为-20dB、即 dBFS)并测量 FFT 中的信号幅度和噪声幅度之间的差值。 SNR 结果通常被标准化回满量程(即、我们将"20dB"添加回 SNR 结果)。 噪声幅度只是对从直流到 Fs/2的所有噪声区间的积分。 要计算 SNR、"信号"和"噪声"项都必须以"RMS"单位表示、因此可以使用公式 Vrms = Vp /√(2)转换正弦波的振幅。 然后、VN_rms = 1 /[10^(SNR / 20)/ Vsignal_rms]

    这两种方法都可用于分析 ADC RMS 噪声。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的快速回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、是的、 只要 ADC 噪声是主要噪声源、 稳健性和可靠性。 例如、使用交流输入信号意味着您可能会增加来自信号源或来自信号调节电路(即放大器、无源器件等)的噪声。 此外、输入信号振幅越大、从 ADC 基准电压源添加的噪声就越多。