This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:2线是否需要 SDI 线路输入、即在软件模式下使用 SDOA 和 SDOB 串行接口

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343547/ads8686s-is-that-sdi-line-in-required-for-2-wire-i-e-sdoa-and-sdob-serial-interfcae-used-in-software-mode

器件型号:ADS8686S

我们 在软件模式下同时使用 SDOA 和 SDOB 引脚、并且我在微控制器中使用双 SPI 模式。 在双 SPI 中,没有可用的 SDI 引脚。 请建议是否需要 SDI 线路。 如果是、请建议如何将 SDOA、SDOB 和 SDI 线路连接到微控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gopal、

    很抱歉错过了这个帖子。 您的问题是否仍需要帮助?

    部分 7.4.1.12 DB10/SDI (输入/输出) 说明了如果使用硬件串行接口模式、则可以将该引脚连接到 DGND。

    此致、

    瑞安