This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:是否可以使用不带 DAC39RF10EVM EVM 的 DAC39RF10EVM GUI?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346391/dac39rf10evm-is-it-possible-to-use-dac39rf10evm-gui-without-dac39rf10evm-evm

器件型号:DAC39RF10EVM

是否可以在没有 DAC39RF10EVM EVM 的情况下使用 DAC39RF10EVM GUI?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GUI 与 EVM 上的 FTDI 芯片配合使用。 通常不支持与其他板配合使用;但是、如果您的板上还包含 FTDI 芯片、我们或许能够获得与您的板兼容的器件。  

    此致、  

    马特