This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADC 输出原始数据值

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349949/ads1293-adc-out-raw-data-value

器件型号:ADS1293
R2 = 6、R3 = 16、ADCmax = 0xF30000、采样率= 267
我不确定输入+5mV 时得到的原始 ADC 值。 原始值是否是有符号数? 如果我将零伏输入 ADCout 等式、则得到0.5 * ADCmax = 7,962,624。  
这是0x798000十六进制。 这是在输入短接在一起时获得的原始数字吗?  
如果我将-5mV 输入到方程中、则得到 ADCout = 7,904,563 = 0x789D33十六进制
如果我将+5mV 输入到公式中、则得到 ADCout = 8,020,685 = 0x7A62CD
5mV 时的原始 ADC 应为  
ADCout =[3.5 (+5mV)/(2 * 2.4V)]* 15925248 = 8020684.8 >>8020685  

我还没有系统设置来测量这些原始电压、只是想确认我了解原始 ADC 值的预期值。