可能与之相关的人员、
我正在尝试针对楼宇自动化领域中的 HVAC 控制器提出一个一般性建议。 在 TI.com 上的参考设计中、对于电流检测、他们建议使用具有 AFE 的隔离式霍尔效应传感器将电流检测数据发送到系统的 MPU。 使用 AMC1304等模块来进行隔离式电流感应是否合理? 以这种方式集成解决方案有什么缺点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能与之相关的人员、
我正在尝试针对楼宇自动化领域中的 HVAC 控制器提出一个一般性建议。 在 TI.com 上的参考设计中、对于电流检测、他们建议使用具有 AFE 的隔离式霍尔效应传感器将电流检测数据发送到系统的 MPU。 使用 AMC1304等模块来进行隔离式电流感应是否合理? 以这种方式集成解决方案有什么缺点?
Matthew、您好!
感谢您的提问。 您能否将我链接到您正在查看的参考设计?
是的、您可以在某些电流检测应用中使用隔离式调制器而不是隔离式霍尔效应传感器。 隔离式调制器提供可在外部进行滤波的高速数字输出。 它们通常测量分流电阻器上的电流。 隔离式霍尔效应传感器可用于单模块方法、并具有磁芯。
总体而言、隔离式调制器具有更高的精度和更低的温漂、更适合处理高共模电压的应用。 霍尔效应传感器通常具有更低的成本和更小的封装尺寸、并且更适合涉及高电流检测的应用。
根据应用的要求来确定使用两种器件。
如果您还有任何问题、敬请告知!
此致、
评估
您好、Eva、
抱歉、我实际上是指 HVAC 控制器的一般 EERD、而不是具体的参考设计。 HVAC 控制器 EERD
此应用的典型电压看起来不是很高(24Vac)、因此我认为隔离式调制器可能有一点过于斩波。 我感谢您的深入了解!
谢谢!
马修