This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:焊盘布局/布局示例问题。

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351101/dac80508-land-pattern-layout-example-question

器件型号:DAC80508

关于数据表的问题:

WDFN 焊盘图案显示0.8mm 中心焊盘。

不过、图80 QFN 布局示例显示了一个安装了5个过孔的大型中心焊盘。 是否建议在焊盘周围放置额外的铜、如果有、为什么不将其置于焊盘图案中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    图80中的布局不正确。 QFN 器件在焊盘中心仅有1个小过孔、如焊盘图案所示。  您可以在布局示例中忽略不正确的焊盘。 我会向系统工程师提出这个问题、看看他们是否可以修改数据表。

    谢谢。
    埃林