This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812EVM-PDK:AMC7812B 不在其中?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7812EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345767/amc7812evm-pdk-amc7812b-is-dicontinued

器件型号:AMC7812EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AMC7812AMC7812B

大家好!

我收到 AMC7812BSRGCR 元件已停产的消息。

我想在 TI 站点上查找更多信息、但找不到任何信息。  

有人能帮我吗?

谢谢、Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    AMC7812BSRGCR 目前尚未停产。  单个可订购器件 AMC7812L"已停产。  我们已决定将 AMC7812系列改为定制器件。  这项工作仍可订购,并将在可预见的将来得到持续和支持。

    谢谢。
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。

    该组件可从经销商处购买、但我无法理解为什么从 TI 网站上看不到数据表或其他与组件相关的信息:例如、我看不到该组件是否正在供货...

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    我们将在 ti.com/mysecuresresources 上创建一个页面、从中可以找到此信息。  请允许一周左右,我们可以提供链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    谢谢您、我会耐心等待。  

    我不明白 AMC7812B 组件上的信息为什么消失了。 例如、启动这个新主题很奇怪、我不得不选择"AMC7812EVM-PDK"、因为无法选择"AMC7812B"...

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    Paul 提到、该器件已移至定制器件。 定制器件不会出现在 TI.com 或 e2e 上、这就是您不再看到它的原因。 当 ti.com/mysecuresresources 链接就绪后、您仍然可以通过 TI.com 上的安全资源门户访问所有文件。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    您可以使用以下链接请求访问 AMC7812 MySecureSoftware 文件夹:  

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=340429∏_no=AMC7812-DESIGN&ref_url=asc_dcc_dac

    谢谢。
    埃林