This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:ADC3424上电电压问题。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349330/adc3424-adc3424-poweron-voltage-issue

器件型号:ADC3424

在我们的设备中、存在 ADC3424 AVDD/DVDD 电压的意外电压问题。

我在随附的文件中注意到了这个问题的细节。

您能否告诉我、该问题是否会导致 ADC3424器件的损坏或运行问题?

谢谢你。

Yoshinori Kikuie2e.ti.com/.../ADC_5F00_POWER_5F00_issue.xlsx

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_POWER_5F00_issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kikui-San:

    "无意电压"似乎只有大约250mV。 这不足以为器件加电、因此、在器件正确供电后、不应损坏器件或导致运行问题。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!