This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX75E16:TX75E16

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TX75E16, TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349304/tx75e16-tx75e16

器件型号:TX75E16
主题中讨论的其他器件: TX7516

您好!

我正在寻找有关 Ultra Sound Pulser 的技术支持。

 

我们对同时驱动16个电容元件(MEMS)非常感兴趣。

当每个元件的电容为:50pF 时

频率:400KHz

和输出电压(在每个元件上):50Vp-p、如果可以达到80Vp-p、他们将乐于助人。

注意:无需 Rx 功能

 

夏季表:

参数

最小值

最好提供

每8个输出通道的电容负载(pF)

250

400

电压

50

80

频率 KHz

400

400

 

 

 

:封装是否可能不达到封装的功率耗散极限,以及半导体结处的最大热量?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX75E16可轻松支持上述特性。 由于这是受 NDA 限制的器件、因此我们请求您联系 support_us_afe_tx@list.ti.com 邮件组以获取数据表访问权限。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Shabbir。

    正如您提到的、我仍然没有完整的数据表。
    如果您可以简要地向我展示您所做的计算、该计算表明 TX75E16可以 在400kHz 频率下同时驱动8 (16)个50pF 电容器元件负载和50-80Vp-p 电压
    加夫列尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过在 support_us_afe_tx@list.ti.com 上发送电子邮件来获得数据表访问权限 。 您需要提供公司背景和项目详细信息。

    TX7516可为每通道提供2A 电流。 为50pF。 您可以使用2A 脉冲发生器驱动轻松生成400kHz 波形。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔