This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640CVAL:随 LM98640CVAL 评估板提供的 Aardvark SPI 主机适配器支持文件

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98640CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347564/lm98640cval-support-files-for-the-aardvark-spi-host-adapter-provided-with-the-lm98640cval-evaluation-board

器件型号:LM98640CVAL

您好!

我们申请使用随 LM98640CVAL 评估板提供的 SPI 主机适配器的支持文件。  评估板随附一个 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器。  LM98640CVAL 评估板未附带任何软件或文件。  我们可以从 Total phase 获取适用于主机适配器的操作软件、但我需要一些特定的脚本或其他文件或特定的指令、专门使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器来指定设置和/或控制 LM98640CVAL 评估板。  请提供支持以便我们可以使用提供的 Aardvark I2C/SPI 主机适配器。

谢谢!

T·斯科特

sthomas@iristechnology.com

949-338-8463

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关工程师正在出差。 请等到下周再收到他的回复。