This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640CVAL:TXOUT 信号不会反映在采样保持模式下应用于 OS 输入的内容。

Guru**** 2962550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98640CVAL, LM98640QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348118/lm98640cval-txout-signals-do-not-reflect-what-is-applied-to-os-inputs-while-in-sample-and-hold-mode

器件型号:LM98640CVAL
主题中讨论的其他器件: LM98640QML-SP

您好!

我们在新设计中与 LM98640QML-SP 合作、还与 LM98640CVAL 评估板合作。

器件在 S/H 模式下运行。  

增益为2x (基线值)。

输入 OS1+、 OS1-、OS2+、OS2-均为直流耦合。 (LM98640CVAL 评估板默认设置)

VCLP 设置为2.2Vdc (基线值)并连接到 OS1+和 OS2+。 (LM98640CVAL 评估板默认设置)

 

我们首先使用基线值对寄存器进行编程、然后更改以下寄存器:

我们在地址0x05处更改 LVDS 模式寄存器的设置以便进行双通道 操作(从0x0E 更改为0x06)。

我们 在地址0x09处改变时钟监控寄存器以启用监控 DTM0和 DTM1 (从0x0改为0x10)。

我们在地址0x25处更改了 INCLK 范围寄存器以用于5MHz 操作(从0x02更改为0x50)。

我们已经通过将地址0x24上的保留寄存器的值编程为0x34进行了测试、但这似乎对功能没有影响。 (此支持论坛中提到的)

 

我们一次向 OS1输入施加三种不同的直流电压、并查看了 TXOUT1输出信号。

我们向 OS1-施加了1.29Vdc、1.69Vdc 和1.97Vdc。  每种情况下的 TXOUT1数据都是相同的。

 

对于所有3种情况、TXOUT1都输出0x1FE0 +/- 1位 的值(0x1FDfor 0x1FE0或1x1FE1)。

0x1FE0对应于一个8160/16383 x 2V x 1/2x 0.498V 的值 (假设 ADC 基准电压= 2V、缓冲器增益= 2)

为什么观察到的 TXOUT1信号不符合预期?

为什么无论输入信号如何、我都在 TXOUT1上获得相同的值?

 

向 OS1-输入端施加1.29Vdc 固定电压后、我们预计会得到以下结果。

OS1+- OS1-= 2.2V - 1.29V = 0.91V。

S/H 缓冲器2倍增益将信号振幅增加到2 x 0.91V = 1.82V。

假设 ADC 的基准电压为2V、则 TXOUT1上的预期输出为:

(1.82v/2V) x 16384 = 14,909解码= 0x3A3D 十六进制

 

将1.69Vdc 的固定电压施加到 OS1-输入端后、我们预计会得到以下结果。

OS1+- OS1-= 2.2V - 1.69V = 0.51V。

S/H 缓冲器2倍增益可将信号幅度增加至2 x 0.51V = 1.02V。

假设 ADC 的基准电压为2V、则 TXOUT1上的预期输出为:

(1.02v/2V) x 16384 = 8356十进制= 0x20A4十六进制

 

向 OS1-输入端施加1.97Vdc 固定电压后、我们预计会得到以下结果。

OS1+- OS1-= 2.2V - 1.97V = 0.230V。

S/H 缓冲器2倍增益将信号振幅增加到2 x 0.230V = 0.460V。

假设 ADC 的基准电压为2V、则 TXOUT1上的预期输出为:

(0.46v/2V) x 16384 = 3768十进制= 0xEB8十六进制

 

我们是否正确计算了预期输出?

我是否需要对寄存器基准值进行任何其他更改?

将地址0x24上的保留寄存器编程为值0x34对该功能没有影响。  是否还有任何其他需要设置的保留寄存器?

我们可以使用我们的电路板和 LM98640CVAL 评估板获得类似的结果。

我们有示波器和逻辑分析仪波形、如果有用、我们可以分享这些波形。

 

谢谢!

T·斯科特

sthomas@iristechnology.com

949-338-8463

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关工程师正在出差。 请等到下周再收到他的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关工程师正在出差。 请等到下周再收到他的回复。