This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:查找用于对板载 FPGA 进行重新编程的源代码和项目文件

Guru**** 2967650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347606/tsw14dl3200evm-looking-for-source-code-and-project-files-to-reprogram-onboard-fpga

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DL2500EVM

我将对板载 FPGA 进行重新编程、以便可以使用外部触发 TRIG_IN SMA 连接器以及访问来自 ADC12DL2500EVM 的原始数据。 根据原理图、似乎已连接 TRIG_IN、当我为其提供一个信号时、我可以在 U2缓冲器的另一端看到一个信号。 我希望能够使用此 TRIG_IN 信号在 HSDC Pro GUI 中同步我的数据。

我已经在网站上看到 SLVC814文件、但它看起来不像我想要的那样。 如果是、有人可以说明 IO 引脚的位置吗?

另外、有人可以说明我将如何对 FPGA 进行重新编程吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也可以获取用于 SBAU374A 第3页中提到的延迟测试直通设计的 FPGA 固件(Vivado 项目)。 这将提供从 ADC 提取数据并将数据转发到 DAC 板的最低设计、这对于许多客户设计来说是一个良好的起点。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想知道此申请是否有任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin / Paul:

    很遗憾、FW 是由第三方供应商构建的、我们不再与该供应商合作、我们无法再提供支持。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否没有可能提供的固件副本?