This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:样片错误问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351444/adc12dl3200-sample-error-issue

器件型号:ADC12DL3200

您好!

在某些情况下、ADC 可能通过 LVDS 接口发送了不正确的数据。

以下是使用双通道模式和3.2Gsps 进行采集的噪声示例、其中存在由 UltraScale+ FPGA 处理的错误数据(时间视图)。

我们认为 ADC 输出端的样本不正确、该问题与 FPGA 的 LVDS 接口管理无关。

已检查电压、温度和时钟电平值、未检测到任何问题。

我们正在寻找可以帮助我们推进调查的思路。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线下演示。

    正在关闭此帖子。