请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DL3200 您好!
在某些情况下、ADC 可能通过 LVDS 接口发送了不正确的数据。
以下是使用双通道模式和3.2Gsps 进行采集的噪声示例、其中存在由 UltraScale+ FPGA 处理的错误数据(时间视图)。
我们认为 ADC 输出端的样本不正确、该问题与 FPGA 的 LVDS 接口管理无关。
已检查电压、温度和时钟电平值、未检测到任何问题。
我们正在寻找可以帮助我们推进调查的思路。
此致