我将 ADS1262与定制 PCB 配合使用。 我可以很好地读取和写入 CONFIG 寄存器、但当我执行 RDATA 命令时、无论什么情况下、我都会得到01111111 11111111 11111111 11111111的响应。
这种情况有一个常见原因吗? 为简单起见、除了关闭校验和和及状态字节外、所有设置均设置为默认值。 我尽可能地遵循数据表中的流程图、但不管怎样、我都会得到该结果。 如果传输数据缓冲区的大小翻倍、则会重复此输出。 是因为换档出错、还是缺少设置? 我们非常感谢您的任何见解。