请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC39RF10EVM 此电路板上的 DAC 将 VDDIO 设置为1.8V、 SCS 输入引脚(连接到名为 DAC_CS_n 的网络)的输入规格为 VDDIO + 0.3V = 2.1V。
如果在 U36的输入损坏时上拉至3.3V 的 R163或在上拉电压将流经 U36的输出时对 DAC 施加应力。
是否应该将 R163改为1.8V?
如果这是错误、如果我通过 FMC 接口将 R163驱动至已知状态、是否可以将其移除?
谢谢你。