This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:数据通过 USB 直接传输到 HSDC

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347796/afe58jd48evm-data-transfer-directly-to-hsdc-via-usb

器件型号:AFE58JD48EVM

我们当前希望通过连接到 AFE58JD48EVM 的 SMA 接口、直接从函数发生器设计一个数据、 然后、通过 J5 USB 接口将 EVM 直接连接到 HSDC 软件上的 PC、我想知道是否有一个成熟的程序或者它是否可行、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 LVDS/JESD 捕捉来执行此操作。 为此,我们通常使用 FPGA 来采集数据。 如果不使用 FPGA 、您将如何采集数据呢?

    提供输入应该可以。 如果函数发生器规格合适、您可以直接将信号从它提供给 EVM、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    我想了!